This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:步进电机线圈上的电压

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227890/drv8711-voltage-across-stepper-motor-coil

器件型号:DRV8711

当 VM = 24 VDC 时、我在步进电机线圈上测得的电压为2.6VDC。 为什么线圈上的电压如此低、即使 VM 也是24VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在步进电机驱动器中、始终使用 PWM 控制调节电流。  当您在阶跃输入上发出脉冲时、电流将根据您在分度器表中的位置增加或减少。  由于 PWM 控制、您将看到绕组上的电压低于 VM。

    下面是一些有关步进电机的精彩视频、您可以观看:

    https://www.ti.com/video/series/stepper-motors.html

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的回复。 我也观看了有关步进电机的视频。  

    我如何才能知道我的电机是否有足够的果汁。 为了获得所需的扭矩、我们需要在4.1安培时提供24VDC、并且我要确保电机具有额定功率。

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali、

    您的实验室里有电流探头吗?  使用电流探头、您应该能够查看满量程下的额定电流、并根据来调整 VREF 和内部寄存器。

    此致、

    Ryan