This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:MCT8316系列只能连接模拟霍尔吗?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227510/mct8316z-q1-can-the-mct8316-family-only-connect-an-analogue-hall

器件型号:MCT8316Z-Q1

大家好、

MCT8316系列目前连接到模拟音量霍尔(所有四引脚)。 是否可以连接开关音量的霍尔? 由于 BLDC 客户目前使用的是开关体积的三引脚霍尔元件。  

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    是的、MCT8316Z-Q1也支持数字霍尔输入。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu 

    感谢您的支持。

    数字霍尔是否连接至8316模拟霍尔接口的正极或负极侧?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅将霍尔传感器连接到 HPx。