This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:最大持续电流限制

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228855/drv8245-q1-max-continuous-current-limit

器件型号:DRV8245-Q1

考虑到 DRV8245的额定值为32A 最大值、这似乎仅适用于短时间。

如果满足散热要求、该器件的"安全"持续最大电流是多少?

我的设计目标是最大电流为15A 且连续电流约为8A 至12A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    请参阅工具文件夹中的计算器。

    https://www.ti.com/product/DRV8245-Q1

    热损耗将由器件中的 I^2 * R 损耗决定、因此良好的一阶近似值为:12A * 12A * 0.032欧姆(高侧+低侧 Rdson)= 4.61W。  假设 thera-ja 为30C/W、温度上升了138度。  您将正好处于25°C 环境温度下的热跳变点。   

    8A 是更合理的。  这也只是传导损耗。  除此之外、还包括开关损耗。  计算器会将所有因素考虑在内。

    此致、

    Ryan