This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:关于 SPI 的上升时间和下降时间要求。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229147/drv8889-q1-regarding-rise-time-and-fall-time-requirement-for-spi

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

您能否说明 DRV8889-Q1的 SPI 时钟信号的上升时间和下降时间要求?

谢谢。此致、

Shanjai Kanna S.

+91 8072184371

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该图被无意中遗漏在数据表中。   

    只要保持最小设置和保持时序、下降时间(在此处捕获数据)就需要足够快、以确保在 SDI 转换之前捕获数据。  它是电平触发的输入、而不是边沿触发的。   

    此致、

    Ryan