请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8316
您好、专家:
非常感谢您的热情帮助!
我的客户倾向于在他们的项目中选择 BLDC 电机驱动器。
我不熟悉应用程序。 您是否愿意就选择提供一些建议?
DRV8316可以应用到电机上吗?
非常感谢您的帮助!
此致
伊梅尔达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
非常感谢您的热情帮助!
我的客户倾向于在他们的项目中选择 BLDC 电机驱动器。
我不熟悉应用程序。 您是否愿意就选择提供一些建议?
DRV8316可以应用到电机上吗?
非常感谢您的帮助!
此致
伊梅尔达
尊敬的 Imelda:
感谢您发送编修。 对于 DRV8316、我们通常的指导是该器件可以产生高达约40W 的功率、由于所列电机的最大功率点约为18.3W、因此电机似乎在预期范围内。 此外、电机驱动器的峰值电流限制为8A、考虑到为电机列出的堵转电流、这个值应该足够大。 您能否确认客户想要使用哪个系统电压驱动电机? 这将帮助我确认该电机驱动器是否适合该项目。
此致!
Davis