This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:输出信号问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229103/drv8832-q1-output-signal-issue

器件型号:DRV8832-Q1

大家好、

IN1输入脉冲信号宽度为40ms、IN2输入持续为低电平。 输出结果是一个 OUT1输出宽度约为40ms 的脉冲信号、而 OUT2输出一个高/低变化电平信号、持续时间约为10ms、之后保持连续低电平。 为什么会这样?如何解决? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    感谢您的提问!

    电源电压和 Vset 是多少? 您要测量 OUT1和 OUT2上的输出电压是多少?

    请尽可能提供波形。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akshay:

    感谢您的支持。

    电源电压和 Vset 是什么?

    电源电压为5V、Vset 连接到 REF。

    以及您在 Out1和 Out2上测量的输出电压是多少?

    OUT1为5V、OUT2将在持续低电平之前输出大约10ms 的高和低变化电平信号。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    如果 Vset 直接连接到 VREF、则输出将设置为调节到5.14V。  请注意、如果编程的输出电压大于电源电压、器件将以100%占空比运行、并且电压调节功能将被禁用。 在此模式下、该器件充当传统的 H 桥驱动器。

    您能否提供以下波形:

    1) 4通道: Vref、Vsup、OUT1和 OUT 2

    2) 4通道:IN1、IN2、OUT1、OUT2

    另请提供原理图。

    此致!
    Akshay