This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRV8714-Q1

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228633/drv8714-q1-drv8714-q1

器件型号:DRV8714-Q1

您好!

我使用 DRV8714 IC 进行半桥控制、因为我使用的是驱动 PWM 模式。

如果我设置 HbX_HL = 0或1 且 HbX_FW = 0、我的函数可以按预期运行、并获得预期输出。

但是、如果我将  HbX_HL 设置为0且 HbX_FW = 1、这是 PWM 低侧无源 FW、我 的 GHx 和 GLx 按预期运行  、但我的 SHx 引脚在我需要反相 PWM 的情况下、即我没有在那里获得连续的 低输出。 请告诉我为什么会发生这种情况。

我的 寄存器配置设置如下:  

BRG_CTRL1 = 0xE0U   

PWM_CTRL1 = 0x1BU

PWM_CTRL3 = 0xB0U

PWM_CTRL4 = 0xF0U

 此致、

Chanchal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    当  HbX_HL = 0且 HbX_FW = 1时、这是 PWM 高侧无源 FW、而不是 PWM 低侧无源 FW

    >> 我没有达到该状态、我将获得持续 低输出。

    我不知道您如何连接外部负载、但希望通过 HBxHL=1使用 PWM 低侧无源器件可以解决您的问题。

    如果不是、我建议检查 IC 是否存在故障情况。 我们可以检查 nFLT 引脚或 IC_STAT1寄存器。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我的错误  

    我的调节条件是   HbX_HL = 1、 以及 HbX_FW = 1、即 PWM 低侧无源 FW

    这个条件不起作用、 GHx 和 GLx 正常工作、但我的 SHx 引脚在我 需要反相 PWM 的地方、我将进入连续 状态。

    此致、

    Chanchal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chanchal,

    如果栅极信号看起来正常、我不确定为什么在 SHx 引脚上没有看到 PWM、除非外部 FET 出现问题。   

    只是为了澄清一下、对于上述条件、您是在 GHx 和 GLx 上看到了一个恒定的"L"信号、就像上面的真值表吗?  如果是这种情况并且 FET 正按预期进行开关、SHx 也应显示 PWM。

    如果您有示波器捕获和原理图、那将会很有帮助。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复