This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:断开 STEP 引脚上的 PWM 信号后、仍可以在 A2引脚上检测到输出信号

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230605/drv8889-q1-the-output-signal-can-still-be-detected-on-the-a2-pin-after-the-pwm-signal-on-the-step-pin-is-disconnected

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

使用 DRV8889-Q1时、如果 STEP 引脚上的 PWM 信号停止旋转、但在电机加热的情况下、仍可以在 A2引脚上检测到输出信号。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    这是步进驱动器的正常行为。 在此期间、步进转子将在保持扭矩下保持到位。 请参阅表 7-3. 相对电流和步进方向 才会流入 VDD。 根据微步进模式和停止步进输入的步骤、线圈将通电。  

    为了减少电机发热、此保持电流必须设置为所需的值。 客户可以通过对 TRQ_DAC 位进行编程来实现这一点。 另一种方法是对 CTRL2寄存器中的 DIS_OUT 位进行编程、或者在 STEP 脉冲停止时使用 DRVOFF 引脚禁用 H 桥。 在该方法中、保持电流和保持扭矩将接近于零。  

    我希望这能提供更多的澄清。 如果没有其他问题、请关闭此主题。 谢谢你。

    此致、Murugavel