This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8410:VTRIP 精度

Guru**** 2576835 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8410, DRV8833C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231107/drv8410-vtrip-accuracy

器件型号:DRV8410
主题中讨论的其他器件: DRV8833C

大家好、

DRV8410的 VTRIP 最小值为180mV、典型值为200mV、最大值为230mV、但我的客户希望精度<+/-10%。

您能提供 Vtrip 的分布数据吗?

我认为 DRV8410可以满足此要求、因为上一代 DRV8833C 经证明实际精度优于+/- 10%。

此致!
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    数据表规格包含可能的临界情况、这就是该范围较宽的原因。 您应遵循数据表中为您的设计列出的规格。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特