请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 大家好、
客户常使用 MCF8315来驱动电机、转速为30r/min 在这么慢的速度下,会否造成任何问题呢? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户常使用 MCF8315来驱动电机、转速为30r/min 在这么慢的速度下,会否造成任何问题呢? 谢谢!
Unknown 说:我的客户常使用 MCF8315来驱动电机、且转速为30r/min [/报价]尊敬的 Zoey:
最小速度频率为3Hz、因此它取决于电机特性、例如转子的极对数。 假设一个电极对为4的电机、那么电机旋转1周具有4个电气周期、在30reV/min 下、其频率为30*4/60=2Hz、低于3Hz 的规格、该电机将无法工作。
布赖恩
编辑:我必须回忆我之前的答案,因为它是不正确的。
需要对输入速度命令(模拟、PWM、频率或 I2C)进行配置、以便将最终的 Speed_Ref 降至零。 因此是的、您可以尝试将电机转速控制在30reV/min、但这取决于电机和负载特性以及控制参数是否具有稳定的速度。
布赖恩