您好!
我的客户使用 DRV8870测试电机运行。
当 VREF 3.3V 并冲洗0.15R 时、他们确认电机的电流被限制在2.2A、并且它继续通过 RETRY 操作。
如果产品在限制为2.2A (示例值)时停止电机运行、请推荐。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH:
我认为您一定会将电流调节与过流保护相混淆。 2.2A 是电流调节限制、可通过 VREF 或 RSENSE 进行更改。 OCP (过流保护)限制固定为3.7A (最小值)。 在电流调节期间、器件将在由驱动器控制的开关操作而不是输入 INx 信号的情况下继续正常运行。 现在、如果您需要电机在电流上升到2.2A 以上时停止、可以通过一种方法来检测器件何时处于电流调节模式、如 本文中所述。
请告诉我建议的解决方案是否可以在您的设计中实施。
此致、
巴勃罗·阿梅特
您好、Pablo、
感谢您的答复。
客户还有其他问题。
我通过调整 VREF 和 RSENSE、将 DRV8870设计为设置为2.2A。

如上图所示、可将其理解为根据2.2A 开启/关闭电机的操作来限制电流。
(我知道当电机电流逐渐增加并达到2.2A (Itrip)时、它在 Toff 类型期间停止并再次运行、直到它在高达2.2A 的情况下重复运行)
我被误解了吗? 电流限制是否未在2.2A 下运行、电流限制是否在3.7A 下执行?
2.推荐一款在超过2.2A 时完全停止运行的产品。
此致、
JH
您好、JH:
[报价 userid="443028" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228057/drv8870-motor-driver-recommendation-inquiry/4647692 #4647692"]我是否误解了? 电流限制是否未在2.2A 下运行、而电流限制是否在3.7A 下执行?你的基本理解是正确的。 电流限制为2、2A、OCP 限制为3.7A。 在 OCP 故障期间、整个输出在自动重试期间为高阻态。
2. 请推荐超出2.2A 时完全停止运行的产品。
遗憾的是、我们没有 OCP 阈值正好为2.2A 的电机驱动器。 但是、如果您拥有 MCU 资源、则可以将电流检测信息反馈给 U 控制器的 ADC。 一旦检测到电流高于2.2A、MCU 就停止向 DRV IC 发送输入信号。 这是一种可能的权变措施。
此致、
巴勃罗·阿梅特