This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:关于原理图的 DRV8912-Q1

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232265/drv8912-q1-drv8912-q1-about-schematic

器件型号:DRV8912-Q1

大家好、支持团队

我们将使用 DRV8912-Q1、如下图所示。  

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    看起来不错、但我在您的 VM 线路上没有看到任何大容量电容。  该电容是在您的系统中的其他某个位置吗?

    此外、如果您计划进行 BCI (大电流注入)、我们建议在 电机连接器附近的输出端放置一个22nF-100nF 电容器。  每个输出一个并连接到 GND。

    此致、

    Ryan