This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:DRV2510-Q1输出稳定性

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2510-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229724/drv2510-q1-drv2510-q1-output-stability

器件型号:DRV2510-Q1

您好、专家:

我的客户选择 DRV2510-Q1作为振荡器的触觉驱动器。  

振荡器参数如下所示:

客户的主要问题是 drv2510是否可以在不同输入电压下输出相同的驱动曲线。

期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我不确定您的问题是否理解、但不同的输入电压会导致不同的输出电压、具体取决于增益设置。 如果我误解、请澄清

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff,ö m

    很抱歉我在描述上有一些错误。 客户希望在宽输入电压下使用 DRV2510-Q1观察振荡器的稳定性能。 从我的角度来看、在这种情况下输出是稳定的。 此应用在空调面板上用于提供触摸反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我同意、只要客户满足最低负载要求(1.5欧姆)并保持在建议的电压输入范围内(-0.3V < Vin < 6.5V)、我就不知道为什么它不稳定。

    此致、
    Jeff McPherson