This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:电感和/或电容负载

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232094/drv8424-inductive-and-or-capacitive-load

器件型号:DRV8424

大家好、  

我们的客户正在 使用 DRV8424P 作为4路独立输出、电流限制为@250mA。

关于将它们与电感和/或电容负载一起用于衰减、TOFF 和 VREF 引脚、您有什么建议吗?

在测试过程中、他们注意到电容超过100nF 时、DRV 出现故障、Vref @ 5V、TOFF 和 DECAY

你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emeric:

    我假设 客户将需要适当的 IFS 电流调节。 DRV8424x 专为步进电机等电感负载而设计。 我不知道限制在250mA 的输出意味着什么。 请详细说明。 如果我们可以获得有关各种负载特性的更多详细信息、简要的方框图或原理图也会很有帮助、为客户提供支持。

    同样针对这一点、"在测试期间、我注意到当超过100nF 时、DRV 出现故障、Vref @ 5V、TOFF & DECAY "。 这是否意味着负载是100nF 或更高的纯电容负载? 应用是什么? 根据数据表、VREFA 和 B 的建议运行条件为最大3.3V。 和 VREFx 的值将决定电流调节跳闸值。 例如、对于250mA 的 VREFx、应设置为1.32 x 0.25 = 0.33V。 TOFF 设置取决于除智能调优纹波控制(STRC)之外的所有衰减设置的负载。 对于 STRC 衰减模式、TOFF 设置会被忽略。  

    此致、Murugavel