This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:不启动

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231474/drv8303-does-not-boot

器件型号:DRV8303

我在不同的电路板中使用过 DRV8303。 一个布局无法正常工作。 它 主要是从不同的设计复制过来的。  

布局 更改与 DRV8303的布局几乎没有关系、与其原理图也毫无关系。 我们添加了 MLCC 大容量电容、移除了 电机相位上的电感、并使用六层电路板。  

条件:

  • PVDD 的读数为15V。  
  • EN 被拉至3.3V。
  • VDD_SPI 为3.3V。  
  • REF 通过单独的模拟稳压器提供3.3V 电压  
  • AGND 连接到模拟地。
  • CP1和 CP2连接到典型电容器。

问题:它显示为关闭。 DVDD 和 AVDD 没有输出任何0V 电压。 在 SPI 上也没有得到任何回复。

它与板有关。 我从相关电路板中移除了一个 DRV8303、将其放在不同的电路板设计上、这样可以正常工作。 我拿起一个可正常工作的 DRV8303并将其放在有问题的电路板上、它无法正常工作。 相同的电源、95%相同的整体原理图、两个电路板上具有相同的稳压器。

所有测试都是在电机打开甚至未连接的情况下进行的。  

我的问题是、为 DRV8303供电的主要条件是什么? 我已经逐引脚完成了、并且大多数都认为是输入引脚、我已经满足了数据表中可以看到的条件。 我认为它是 PVDD、EN、REF、 VDD_SPI。  

哪些类型的故障会导致其关断而不响应 SPI? 请记住、这是一个会随电路板设计而变化的临时故障。  

我将尝试缩小导致这种情况的引脚/条件的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyd:  

    今天是美国假日、因此我们的团队不在办公室。 我们将于明天返回办公室、因此您可能会在本周内期待另一个回复。  

    谢谢、此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题实际上是零件布局 问题。 使用一个电阻器代替电容器、阻止稳压器启动。  

    一切都好。 感谢您的答复。