This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:何时提供 ULC1001-DRV-FL-EVM?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225895/ulc1001-when-the-ulc1001-drv-fl-evm-will-be-available

器件型号:ULC1001

您好!  

请告知我 ULC1001-DRV-FL-EVM 何时可用。

TI store 似乎缺货了 ULC1001-DRV-FL-EVM。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    感谢您对 ULC1001的关注!

    请使用以下链接并单击"立即申请"。   

    https://www.ti.com/tool/ULC1001-DRV290XEVM#order-start-development

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff

    TI store 的 ULC1001-DRV-FL-EVM 缺货。 如果您不确定下次库存的发货时间、请告诉我。

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    下一个库存目标是2019年5月5日星期五。  请稍后再来查看。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    截至5月22日、似乎它尚未到达 TI store。

    您能告诉我它何时有库存的最新信息吗?

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    抱歉。  现在的库存非常流通。  我相信周五的库存还没有发生、所以应该很快就会发生。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从我们的营销团队那里得到这份反馈:

    我建议在5月29日至6月2日这一周每天检查一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    谢谢你。

    我计划每天查看 TI store、但以防万一、如果有库存到 TI store、如果您也能告诉我该问题、我将不胜感激。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果没有其他问题、此主题将关闭、Jeff 将再次发布帖子、或在 EVM 可用时与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对 Jeff 的回应表示不满。

    谢谢。