This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:DRV8872DDARQ1

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219651/drv8872-q1-drv8872ddarq1

器件型号:DRV8872-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8872

MPN: DRV8872DDARQ1

故障率:1.4%

板级故障模式 板级的失效模式:μ A

故障模式1:当 MCU 设置逻辑输入信号 IN1=1和 IN2=0时、电机无法驱动器正向运行、输出端口 OUT1相对于 GND 为低电平、但驱动器反向运行可以。

故障模式2:当 MCU 设置逻辑输入信号 IN1=0和 IN2=1时、电机无法驱动器反向运行、输出端口 OUT2相对于 GND 为低电平。 但驱动前进运转是可以的。

失效模式3:设置逻辑输入信号 IN1=1和 IN2=0或 IN1=0和 IN2=1时、驱动电机到正向或反向失败。

 

  1. 客户测试 方法/ 条件(施加的 V/I、温度等)

(请指明器件在哪个步骤失败以及相应的测试条件)

客户测试条件或方法 μ A (__LW_AT__请指出失效是发生在测试的哪一步骤,以及当时的测试条件):μ A

将直流输入电压设置为 DC27V、DRV8872的 OUT1和 OUT2在测试期间连接到直流24V 电机。 然后、为了单独切换正向和反向信号、MCU 的两个 I/O 端口将在15秒内为直流电机正向和反向设置 DRV8872的 IN1和 IN2的相关逻辑输入信号电平。 但是、直流电机无法正常运行。

 

  1. 客户诊断程序(包括换用测试) 客户诊断的过程(包括交叉验证)
  • 检查输入信号和输出电压、以了解某些有缺陷的产品、同时 PIN3_IN1 / PIN2_IN2输入信号 IN1=0 / IN2=1、但 PIN6_OUT1不是低电平/ PIN8_OUT2不是高电平; 对于一些有缺陷的产品、当 Pin3_IN1 / PIN2_IN2输入信号 IN1=1 / IN2=0时、但是 PIN6_OUT1不是高电平/ PIN8_OUT2不是高电平;
  • 更换 DRV8872后、产品正常工作。
    1. TI 器件级故障模块 e. 芯片级别的失效模式 μ A
  • 请指明:

    1. 哪种功能不符合 TI 数据表要求、或哪些引脚具有异常行为
    2. 客户测试限制
    3. 如果认识到波形、则客户测量值(失败与良好)。

    请定位出哪个功能 ć/参数 ć 引脚不符合TI规格书,提供相应的客户测试规范和好坏样品的测试数值(波形)对比 ć

    PIN6_OUT1 / PIN8_OUT2输出不符合数据表第7.3.1章节中的电桥控制要求。

     TI 器件级故障模块 e. 芯片级别的失效模式 μ A

    请指明:

    1. 哪种功能不符合 TI 数据表要求、或哪些引脚具有异常行为
    2. 客户测试限制
    3. 如果认识到波形、则客户测量值(失败与良好)。

    请定位出哪个功能 ć/参数 ć 引脚不符合TI规格书,提供相应的客户测试规范和好坏样品的测试数值(波形)对比 ć

    PIN6_OUT1 / PIN8_OUT2输出不符合数据表第7.3.1章节中的电桥控制要求。

    1. 最常用的元素 客户的电路原理图 μ A :μ A

      1. TI 器件级故障模块 e. 芯片级别的失效模式 μ A

      请指明:

      1. 哪种功能不符合 TI 数据表要求、或哪些引脚具有异常行为
      2. 客户测试限制
      3. 如果认识到波形、则客户测量值(失败与良好)。

      请定位出哪个功能 ć/参数 ć 引脚不符合TI规格书,提供相应的客户测试规范和好坏样品的测试数值(波形)对比 ć

      PIN6_OUT1 / PIN8_OUT2输出不符合数据表第7.3.1章节中的电桥控制要求。

       

      1. f 疾病的历史 审核 失效历史回顾:μ A

      line请提供近6个月客户生产线同一问题的失效率(失效数量该生产总数量)模式、请提供该器件在最近六个月的生产中的故障率(故障数量/生产数量)

      最近我们总共生产了34、000pcswe、发现这种问题、但对于这批3888颗芯片、我们发现了缺陷、而故障率高达1.4%

       

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 此 E2E 旨在提供功能方面的技术支持。 根据您的帖子、它是1.4%故障分析请求。  请访问此链接并按照说明操作。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我们已将此请求提交至您之前提供的链接、我们建议您联系 E2E 专家以解决此问题。

    您是否会帮助审查发布的情况、并告知它是否与应用问题有关、以及 CTM 如何解决?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果 DRV 之前工作正常、然后转为故障、则 DRV 可能会损坏。 以前 DRV 是否正常工作?

    如果 DRV 不起作用、我建议检查 nFAULT 信号。 请在外部添加~3.3V 的上拉电阻器、如下所示。

     

    在 VM 电源(IN1=IN2=0V)之后、nFAULT 引脚应~3.3V。  如果 nFAULT 在 IN1或 IN2 = 1后变为低电平、则应检测到某种故障条件、然后电机不旋转。 请参阅数据表7.3.5保护电路进行调试。

    我建议检查 VM 电压稳定性。 您可能需要外部电容器~47uF +0.1uF、如上面的示例所示。

    如果 DRV 之前工作正常、但变成故障、那么 DRV 可能会损坏。  

    -可能会出现过度压力的情况。 我建议检查在电机启动/旋转/停止时 VM 电压是否未发生猛击。

    -请确保散热焊盘通过散热过孔连接到 GND 平面。  

     

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    请帮助查看终端用户的反馈、并建议我们如何解决此问题、谢谢!

    感谢您的提问。 如果 DRV 之前工作正常、然后转为故障、则 DRV 可能会损坏。 以前 DRV 是否正常工作?

    如果 DRV 不起作用、我建议检查 nFAULT 信号。 请在外部添加~3.3V 的上拉电阻器、如下所示。

    DSZ 答案:DRV8872无法乞讨。 事实上、MCU 电源电压是+5.0V、在 nFAULT 引脚上有一个+5.0V 的上拉电阻(10k Ω)到+5.0V、然后 nFAULT 引脚通过1k Ω 的串行电阻连接到 MCU 的 I/O 引脚来测量 nFAULT 引脚、它始终是高电平(+5V)。

     

    在 VM 电源(IN1=IN2=0V)之后、nFAULT 引脚应~3.3V。  如果 nFAULT 在 IN1或 IN2 = 1后变为低电平、则应检测到某种故障条件、然后电机不旋转。 请参阅数据表7.3.5保护电路进行调试。

    DSZ 答案:实际上、nFAULT 引脚在 VM 电源电压之后始终为高电平(IN1=IN2=0V)、因此不会发生任何系统故障。

     

    我建议检查 VM 电压稳定性。 您可能需要外部电容器~47uF +0.1uF、如上面的示例所示。

    DSZ 答案:对于我们的应用、已将铝电解电容器100uF + MLCC 电容器100nF 置于 DRV8872的引脚5/VW 上。

     

    如果 DRV 之前工作正常、但变成故障、那么 DRV 可能会损坏。  

    DSZ 答案:我们怀疑 DRV8872可能是内部控制逻辑单元或栅极驱动器出现故障。 此数据需要 TI 进行进一步分析。

     

    -可能会出现过度压力的情况。 我建议检查在电机启动/旋转/停止时 VM 电压是否未发生猛击。

    DSZ 答案:我们使用了直流电源进行 EOL 测试。 最大 在执行过压保护功能测试期间、向 DRV8872_VW 引脚施加36V 的测试电压。 然而、根据 DRV8872的数据表、允许的最大值为 电源电压高达45V。

     

    -请确保散热焊盘通过散热过孔连接到 GND 平面。

    DSZ 答案:散热垫已经连接至电路板接地以实现良好的散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈/问题。 我会在数天内回复此事。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了您的反馈。  

    >> DRV8872不能从乞讨开始工作。

    我认为这是重要的信息。 那么、您意味着故障器件 从头开始具有3种故障模式中的任何一种? 客户是否尝试过 ABA 交换?

    ABA 交换后、如果 IC 故障后发生、我再次建议 遵循此链接指令。 然后您可以共享 ABA 交换结果。 E2E 不支持故障分析。  

    请访问此链接并按照说明操作。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    ABA 交换后、如果 IC 未出现问题、则可能是由非 IC 等原因引起的。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leeya、

    问题是否得到解决?

    此致、

    Ryan