This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718功能安全、时基故障率、故障模式占比和引脚 FMA

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232020/drv8718-q1-drv8718-functional-safety-fit-rate-failure-mode-distribution-and-pin-fma

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

您能否提供 DRV8718 功能安全、时基故障率、故障模式分布和引脚 FMA 的材料? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们无法在外部论坛上提供。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我会给你发送一个第一手的请求,并有可能与我分享这些材料优先? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能根据 NDA 与计划使用此器件投入生产的公司共享。  需要与所述公司签订保密协议。

    此致、

    Ryan