This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:如何在没有速度输入的情况下存储速度信息(PWM/I2C/DC 电平)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232123/mct8316a-how-to-memory-speed-information-without-speed-input-pwm-i2c-dc-level

器件型号:MCT8316A

大家好、支持团队。

我的客户向我们询问了 以下问题。

是否可以向 EEPROM 写入速度命令信息?
我们希望在上电后在没有速度输入的情况下旋转电机。

此致、

挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    遗憾的是、由于数字速度命令寄存器位于 RAM 中、因此无法将速度命令存储在器件 EEPROM 中。 您需要在 SPEED 引脚上实现硬件权变措施、在器件上电时提供非零速度命令。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、

    挑战