This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889的 Itrip Ibvalley 处于智能调优纹波控制模式

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227729/drv8889-q1-itrip-ivalley-of-drv8889-in-smart-tune-ripple-control-mode

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

当客户将 DRV8889-Q1设置为智能调优纹波控制模式时、下图中的 Itrip 和 Ivalley 是什么?

从数据表的说明来看、Itrip 似乎是通过以下公式设置的满量程电流、对吗?  

 但我在 Ivalley 上没有找到相关的描述。 您能分享什么是 Ivalley 或 ripple Controlled(Itrip- Ivalley)吗?

谢谢你  

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    ITRIP 是分度器表中特定阶跃的最大电流。 I_VALLEY 是最小电流电平。 电流纹波受这两种电流电平的限制、数据表的下一节中对此进行了说明。 我希望这可以解答您的问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    索引表中只有满量程电流的百分比、这是平均电流? 如何查找特定步骤的最大和最小电流电平?

    谢谢你

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    如您所述、特定步骤的 ITRIP 是满量程的百分比。 用户可使用数据表中的等式(1)设定满量程。

    关于计算 IVALLEY (最小阈值)、此 E2E 主题回答了以下问题: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/823040/drv8889-q1-toff-and-ivalley-about-smart-tune-ripple-control-mode

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    请查看此帖子的 Ivalley。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/823040/drv8889-q1-toff-and-ivalley-about-smart-tune-ripple-control-mode

    表中的电流是每个阶跃的 Itrip 点。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 和 Pablo、您好。

    该 Ivalley 值是否对所有电流范围均有效?

    Itrip 与 calcul 对齐、但由于电流较低、I valley 值甚至高于计算得出的 I TRIP。

    从 calcul。的 I valley 为(0.233+0.012)*0.99=0.24255)。Ibvalley 的实际测量值约为0.213A。

    谢谢你

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    让我更正 E2E 主题 Ryan、我链接了相关内容。 12mA + 1% ITRIP 公式用于计算总电流纹波。 要计算 Ivalley、请从 ITRIP 中减去纹波。 在您的情况下、 电流纹波将为(-233*0.01 + 0.012 = 0.01433A)、而 Ibvalley 为0.233 - 0.01433 = 0.21867A、这更接近您的测量值。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特