主题中讨论的其他器件:MCT8329EVM、
大家好!
我使用 MCT8329EVM 进行测试。 我在使用 GUI (所有版本 V1.0.0、V1.1.0、V1.1.1)编写 EEPROM 时始终遇到问题
我经常会遇到这样的问题:在点击"write to EEPROM"后无法写入 EEPROM、即使 GUI 也会提示"EEPROM write_cmd successfully"。

我确定通过 I2C 正确连接了驱动器、因为我能够调整驱动器和设置寄存器、并确认电机的运行方式符合设置。
根据数据表:
仅当电机未在旋转时、MCT8329A 才允许进行 EEPROM 写入和读取操作。
我也相信这一点。
其他电路板设置:
-dirver 处于制动模式
- Brakepin -低
-速度/WAKE 引脚- 1V ->使用此引脚设置模拟速度
- DRVOFF -低
程序一:
-通过更改几个设置,确保 I2C 和 GUI 工作,并正确连接,并运行电机
-加载已保存的 EEPROM
-点击" Write to EEPROM"
-断开 USB 连接
-对电路板执行下电上电
-插入 USB
-点击"Read register"->并发现 EEPROM 未被写入、因为该设置不是保存了 EEPROM 的设置
不确定是否有人遇到过同样的问题。
我们已经购买了3个 EVM 并设计了一个定制板、但都有相同的问题