主题中讨论的其他器件:DRV10983-Q1、
您好!
电流 控制环路可以获得的最大远远 BW 是多少?
似乎有一个频率~450Hz 的 LPF、我不知道如何禁用:

更多信息:
我正在尝试以非常精确的速度旋转 BLDC 电机。
今天、我将使用 DRV10983-Q1和内部速度控制环路。 (同一电机)
我有以~20Hz 为单位的速率误差、控制环路无法闭合、相位裕度不足。
我认为改用具有电流控制环路的 MCF8315A 将具有更大的相位裕~度、但50Hz 下的 LPF 会降低~40度。
是否有办法增大此滤波器频率?

谢谢。
Ofir Kalif