This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:最大速度与实际电机转速

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232090/mcf8316a-max_speed-vs-actual-motor-speed

器件型号:MCF8316A

大家好、

数据表中的 MAX_SPEED 寄存器定义如下:  

MAX_SPEED 的值如何缩放到电机的实际速度(假设单位为 r/min)? MAX_SPEED 的值是否为电机转速? 例如、设置 MAX_SPEED = 100、电机转速是否为100r/min?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如您所连接的图像所示、MAX_SPEED 应 配置为所需的最大电机电气速度、以 Hz 为单位。 要转换为 RPM、您将需要获取电机的极数、然后使用以下公式:

    例如、如果电机有12个极(6个极对)、并且 MAX_SPEED 设置为100Hz、这意味着以 RPM 为单位的最大速度设置为100 * 60/6 = 1000RPM。

    启用速度环路后、这意味着在100%输入速度命令时、该器件将尝试将电机转速调节至1000RPM。 在输入速度命令为50%时、该器件将尝试将电机转速调节至500RPM。

    此致、
    埃里克·C·