This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:栅极驱动器在负载增加时产生了奇怪的结果

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226680/drv8323-gate-driver-giving-my-strange-results-when-my-load-is-increased

器件型号:DRV8323

早上好、各位早上好、

我们已经设计了一个采用 DRV8323的电路板。 它的目标是驱动一个两相电机。 我们希望仅通过一个 PWM 来驱动此电机、因此我们将 DRV8323配置为单 PWM 模式、并更改由方向驱动的相位。 我们认为、我们已在原理图中正确配置了芯片、因为我们的设计与 BOOSTXL-DRV8323RH 的设计非常相似(请参见下面的原理图照片)   

我们的闸极驱动器的行为如下:当我们在没有任何负载的情况下使用它时,它似乎工作正常。 我们显然可以在栅极驱动器输入端看到 PWM、并在 MOSFET 栅极输入端看到相同的 PWM。

问题是、当我们施加负载(低至 1k 负载)时 、MOSFET 栅极处的 PWM 完整性似乎会恶化(请参阅下图)。 我们不知道为什么会发生这种情况。 就好像 MOSFET 栅极无法放电。  

奇怪的是、我们只在一个方向上看到这种行为。 另一方面、PWM 的完整性仍是合理的可接受的。  

非常感谢您的观看。

这是原理图:  

 

这是驱动器栅极空载时的 PWM

这时使用大约3k 的电阻器  

这是当我连接我的电机:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    请参阅第5节。  未使用的相位、旋转以下有刷电机: [FAQ]调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南

    您是否能够在同一个图上共享捕获 GHx、GLx INHx 和 INLx 的波形? 这将更容易查看栅极驱动器输出如何响应 PWM 输入。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    请告诉我们、最新回复是否解决了您的问题、或者您是否有更多信息需要提供、以便我们可以进行进一步调试。 如果问题已得到解决、请将该主题标记为已解决。

    谢谢、此致、
    Andrew