主题中讨论的其他器件:CSD88599Q5DC
您好!
我们正在开发 BLDC 电机驱动器、将 DRV8323RS 用作驱动器、 将 CSD88599Q5DC 用作功率 MOSFET。 在使用 IDRIVE 的不同设置进行一些测试后、我们决定保留为默认值(IDRIVEP_HS=1000mA、IDRIVEN_HS=2000mA、IDRIVEP_LS=1000mA 、IDRIVEN_LS=2000mA、死区时间= 100ns)。 根据这些设置、我们进行了电机平均功率消耗约250W 的应力测试、结果如下:

64.1°C 处的点是驱动器。
45.6°C 时的点是电桥的功率 MOSFET 之一。
这些结果是否正确? 因为 MOSFET 具有裸露的焊盘、因此我们预计 MOSFET 处的温度会更高。