This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316B、请求器件数据表

Guru**** 2479065 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231825/mcf8316a-mcf8316b-inquiry-for-the-device-datasheet

器件型号:MCF8316A

您好!

我们的客户要求我们为 MCF8316B 实施编程支持。 很遗憾、我们 在您的网站上只能看到 MCF8316A 器件。 您能确认 MCF8316B 是现有的 P/N 吗? 如果是、您可以向我发送器件数据表吗?

提前感谢您。

此致、

Frantisek Zabecky.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:  

    今天是美国假日、因此我们的团队不在办公室。 我们将于明天返回办公室、因此您可能会在本周内期待另一个回复。  

    谢谢、此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frantisek,

    您能否详细介绍所需的编程支持? 客户是否希望对器件 EEPROM 进行编程? 我们尚未发布 MCF8316A 系列中的任何新型号。  

    此致、

    Vishnu