主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WARE、 DRV8316、
您好!
我´m 使用 Launchpad F280049C 测试 DRV8316EVM。 目的是旋转 BLDC 电机。 我已经下载了 CCS、还尝试了 DRV8316EVM 通用 GUI、但我有一些问题:
1.- 我在´m 一个适用于我之前讲过的器件的示例、该示例用于 BLDC 电机。 我´m 了 MotorWare 和 C2000Ware、但我不确定提供软件的示例 是否适用于我的器件。 您能告诉我哪些示例兼容吗? 如果它们不是、您能给我提供一个吗?
2.-另一个问题是 GUI。 在 DRV8316EVM´s 指南的 第6.1节中、有一个屏幕截图、我们可以看到2个选项卡: DRV8316 SPI 和 InstaSPIN-FOC、但n´t 进入那个页面时、我只有 InstaSPIN_FOC 选项卡、所以我无法看到 DRV8316寄存器(我附加了屏幕截图、以便您可以看到它与数据表的区别)。