请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353M VDRAIN 的最小规格为7V。
客户希望可以降低、但有 UVLO、原因有很多。
这样的解决方法是否可行?

谢谢、Best、-Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VDRAIN 的最小规格为7V。
客户希望可以降低、但有 UVLO、原因有很多。
这样的解决方法是否可行?

谢谢、Best、-Steve
Steve、您好!
Josh 是 OOO、周四还会再来的。请允许我提前给您一些见解。
如果客户希望尝试使用二极管来保持电压高于8V、那么这个建议的电路实现方案应该是可行的。
在选择高速二极管(可能是肖特基二极管)和检查反向导通电压时、他们可能必须额外小心、以便在 VDRAIN 的偏置远高于8V 时不会导致电流传导或过度泄漏。
我可能提出的另一点是、它们仅有一个从 VM 连接到 VDRAIN 的肖特基二极管、假设在 VDRAIN 显著下降的同时 VM 继续通电。
此致、
Andrew