This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A - 36V 3A 108W 连续驱动、具有额外散热器和强制空气冷却。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225283/mcf8316a---36v-3a-108w-continuous-driving-with-additional-heat-sink-and-forced-air-cooling

主题中讨论的其他器件:MCF8316A、MCT8329A

尊敬的先生/女士:

  我是否可以使用具有附加散热器和强制空气冷却功能的 MCF8316A 来驱动具有36V 3A 连续电机相电流的 BLDC 电机? 或者为我们的应用推荐其他具有集成 FET 的120W 连续12/24/36/48/60V 栅极驱动器。

谢谢。

Manoj M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    持续运行功率能力因应用和 PCB 而异、但如果对热管理得当、我们看到客户会在大约80W 的功率下最大程度地提高该器件的集成 FET 电力输送能力。  

    对于更高功率的应用(例如120W)、我们建议使用可支持更高持续工作功率的 MCT8329A (TRAP、需要外部 FET)。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您可能还需要更高电压驱动器来处理 BLDC 电机控制应用中常见的电压瞬变。 MCF8316A 的额定绝对最大电压仅为40V、而 MCT8329A 的额定绝对最大电压为65V 我们通常建议选择具有1.5x-2x VM 绝对最大额定值的电机驱动器、以确保驱动器可以处理电压瞬变。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    关闭此线程似乎最新的响应已解决您的问题。

    如果是这种情况、请将该主题标记为已解决-如果需要进一步的调试支持、您可以点击"Ask a related question"来重新打开主题。

    谢谢、此致、
    Andrew