您好!
■问题1.
当为下图所示的命令值占空比控制电机旋转速度时、需要使用线性控制配置文件进行设置。 我的看法是否正确? 还有其他方法吗?

・外部指令是通过以1KHz PWM 输入改变占空比来控制的。
・当电机停止时开始旋转的命令值为20%占空比。
・停止电机旋转的命令值为10%占空比。
・旋转速度为命令值80%占空比和100%占空比之间的 MAX_SPEED。
・转速在指令值20%DUTY 与80%DUTY 之间线性增加。
■问题2.
我对如何控制 Q1有疑问。

使用线性控制系统配置进行设置时、在1000rpm 到5000rpm 之间、REF_A 与 REF_E 之间存在一个中间点。
是否可以忽略这些?
如果 REF_CLAMP1=1000rpm 且 REF_CLAMP2=5000rpm、我是否必须在计算中包含 REF_A~?
■问题3.
这个问题与 Q2类似、但是否可以在 DUTY_CMD 侧将 DUTY_A 省略为 DUTY_E?
■问题4.
可以对 Duty_On2和 Duty_OFF2使用相同的值吗?
在本例中、Duty_On2 = Duty_OFF2 = 100%。
谢谢。
Conor