This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8317A:未记录 OCP_LVL

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227361/mct8317a-ocp_lvl-not-documented

器件型号:MCT8317A

MCT8317A 数据表的第58页提到了 OCP_LVL。  但是、据我所知、这个寄存器在其他地方从未记录过、因此我不知道如何设置它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我在现有数据表中看到了这个问题。 我来确认一下它是如何配置的。

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    回顾一下、MCT8317A 中只有一个 OCP 电平。 过流保护跳闸点可在此处的数据表中找到:

    我们将在该器件的完整版本中修复此问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您进行深入研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    如果没有其他问题、您可以将此主题标记为已解决来提供帮助吗?

    谢谢!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:  

    关闭此线程似乎最新的响应已解决您的问题。

    如果是这种情况、请将该主题标记为已解决-如果需要进一步的调试支持、您可以点击"Ask a related question"来重新打开主题。

    谢谢、此致、
    Andrew