This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:压摆率选项

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227848/mct8329a-slew-rate-options

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

第三个压摆率选项是125V/us 还是150V/us?

  • 数据表表6.5:10b = 80 (最小值)、125 (典型值)、185 (最大值)  V/us
  • 数据表表7-39:2h = 150V/us
  • GUI 下拉菜单:"转换率为150V/us"
  • "BLDC_Int_FET_Thermal_Calculator_V4A" MCF8316A_FOC:125V/us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您的问题与 MCF8316A 相关。

    25、50、150和200是此器件的正确压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的问题与 MCF8316A 有关。  

    因此、如果它们在数据表中是错误(表6.5)、我需要知道 150V/us 的正确死区时间("死区")是多少。 数据表仅显示了125V/us 时的这一情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    死区时间由器件自动计算。 要了解死区时间、您可以监控相电压并检查二极管导通时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试计算功率损耗。 由于您告诉我 TI Excel 文件具有错误的压摆率(125V/us)、我想知道死区时间是否也不正确(典型值650ns)。  

    是的、我确实计划在道路上进一步测量这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    压摆率为150V/us 时、驱动器死区时间(高电平到低电平/低电平到高电平)为650ns。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    关闭此线程似乎最新的响应已解决您的问题。

    如果是这种情况、请将该主题标记为已解决-如果需要进一步的调试支持、您可以点击"Ask a related question"来重新打开主题。

    谢谢、此致、
    Andrew