主题中讨论的其他器件: MCF8315A
您好!
RD 用 MCU 通过 I2C 连接 MCF8316A、并读取寄存器(速度信息)。 当电机旋转时、MCU 每100ms 读取一次数据。
读取操作可能导致驱动器停止驱动电机。 RD 的目标是 MCU 每10ms 读取一次数据。 你有什么建议吗?
RD 读取 E2E POST。 其中提到 I2C 字节之间的100us 延迟。 有必要吗?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
RD 用 MCU 通过 I2C 连接 MCF8316A、并读取寄存器(速度信息)。 当电机旋转时、MCU 每100ms 读取一次数据。
读取操作可能导致驱动器停止驱动电机。 RD 的目标是 MCU 每10ms 读取一次数据。 你有什么建议吗?
RD 读取 E2E POST。 其中提到 I2C 字节之间的100us 延迟。 有必要吗?
谢谢、此致、
尊敬的 David:
请参考此 E2E 常见问题解答论坛上的#8: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066777/faq-production-device-information

您可能遇到了此问题。 在禁用"自动读取电机状态"的情况下、尝试使用 EVM 运行电机。 这可能有助于解决您的问题。 根据您的电流要求、您可以考虑使用 MCF8315A (峰值为4A)来解决此问题。
此致!
罗伯特
尊敬的 Robert:
RD 测试 MCF8315A、I2C 和速度控制的性能正常。 由于电机规格的最大电流高达4A、RD 询问 MCF8315A 是否为高电流器件。

橙色: 速度/唤醒引脚(MCU DAC 输出)、蓝色:电机速度
速度由 FG 信号控制。 MCF8316A 的响应延迟是否由"FG 输出具有一个周期失真"引起?
勘误表- MCF8316A

谢谢、此致、