您好!
我一直无法通过 DRV10975以低速旋转电机、高速运转良好、但我需要能够使用更大的驱动器范围。 我的电机的 pH 电阻为0.7欧姆、电感为0.19mH。 我使用了调优指南、将寄存器设置为它们现在的值。 我的编程寄存器值为:
DRV_0x20:0xBD
DRV_0x21:0x1A
DRV_0x22:0x38
DRV_0x23:0xEC
DRV_0x24:0x68
DRV_0x25:0xDB
DRV_0x26:0x97
DRV_0x27:0xE4
DRV_0x28:0x0E
DRV_0x29:0x98
DRV_0x2A:0x2C
DRV_0x2B:0x4E
启动似乎可以正常工作、在速度 cmd 高于~50的情况下运行电机也是如此、但当我尝试降低速度时、速度 cmd 缓冲器会使我停止。
感谢您提供的任何帮助