主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1
- DRV8718可以使用 PWM 控制分别驱动4个电机、对吗?
- 您能否告诉我 DRV8718的 CSA 增益精度及其压摆率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yuya:
Unknown 说:DRV8718可通过 PWM 控制分别驱动4个电机、对吗?
可以。 控制模式应设置为半桥控制。 但是、只能单向控制电机。
[quote userid="560234" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228923/drv8718-q1-about-pwm-control-and-csa-gain 能否告诉我 CSA 增益精度及其 DRV8718的转换率?CSA 精度在数据表电气特性表(如下所示)中给出。

开关节点压摆率可通过 IDRIVEP_x 和 IDRIVEN_x 寄存器字段进行编程。 可通过公式 t_SLEW = Q_GD/IDRIVE (其中 Q_GD 是栅极驱动电荷、IDRIVE 是编程的 IDRIVE 值)计算压摆率。

此致、
巴勃罗·阿梅特
感谢您的回复!
但是,只能单向控制电机。
以下情况如何:
HB1_CTRL = PWM、HB1_PWM=IN1、 HB2_CTRL = L、HB2_PWM=n/a
-> HB1_CTRL = L、HB1_PWM=n/a、 HB2_CTRL = PWM、HB2_PWM=IN1
该 H 桥可以双向工作、对吧?
我想 DRV8718-Q1可以双向驱动4个电机、并参考施加到 IN1-IN4引脚的4个不同的 PWM 信号。

交换机节点压摆率可通过 IDRIVEP_x 和 IDRIVEN_x 寄存器字段编程。
您是否有 CSA 的压摆率数据?
此致、
尊敬的 Yuya:
此 H 桥可双向运行,对吗?
是的。 双向控制需要8个半桥和2个。 我将该器件与仅有4个半桥的 DRV8714-Q1混淆。 对于这一误解、我们深表歉意。
您是否有 CSA 的转换率数据?
您能否解释一下 CSA 压摆率的含义?
此致、
巴勃罗·阿梅特
正确。 双向控制需要8个半桥和2个。 我将该器件与仅有4个半桥的 DRV8714-Q1混淆。 对这一误解深表歉意。
不用担心。 非常感谢!
您能解释 CSA 转换率的含义吗? [/报价]由于该器件包含电流检测放大器、因此我想了解该放大器的压摆率(V/us)。
尊敬的 Yuya:
我已经通过电子邮件提供了您要求的信息。 下面是我的回应:
µs DRV8718-Q1数据表 EC 表、当 C_SO = 60pF 时、压摆率为2.5V/μ s、EC 表中列出了标准测试参数。
OP2376 µs 率技术规格也在其数据表中给出、G=1、C_L=100pF、Vs=5.5V 时、转换率为2V/μ s。
请告诉我这是否足以为客户提供信息
此致、
巴勃罗·阿梅特