This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842EVM:驱动程序软件无法检测 LabVIEW 运行时引擎

Guru**** 2479095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230786/drv8842evm-driver-software-cannot-detect-labview-runtime-engine

器件型号:DRV8842EVM

您好、我遇到了 DRV8842EVM 驱动程序软件无法在我的系统上检测到 LabVIEW 运行时引擎的问题、但我已安装2014引擎。

我已尝试将运行时移至与驱动程序应用程序相同的文件夹中、并将两者均移至桌面。 我已经卸载和重新安装了两个,每一个又一个,并耗尽了想法

有人以前有过这种体验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1109243/drv10983q1evm-error-message-cannot-find-labview-run-time-engine

    上面链接的 E2E 主题有一个与您的问题类似的问题。 已通过下载正确版本的 LabView 运行时来解决此问题。 此线程中有一个链接、用于下载正确的 LabVIEW 运行时。 您能否安装此运行时版本、看看现在是否工作。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已经试用了2014和2014 SP1、但都没有解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Douglas、

    明白了。 您是否看到任何错误消息? 尝试将 EVM 连接到 GUI 时到底发生了什么?

    -巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Douglas、

    有任何更新?

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、当我尝试运行 EVM 时、请查看连接的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    即使已安装了正确版本的 LabVIEW 运行时、也似乎无法找到运行时。 我能想到的解释是运行时未正确安装到您的计算机上、或者以某种方式阻止您的计算机运行。 我建议尝试在您的个人电脑上安装、如果您使用的是公司计算机(在某些情况下、公司可能会阻止某些应用程序运行)。 如果运行正常,则运行时不在当前的计算机上运行,这将使人更加可信。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特