This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8317EVM:云 GUI 仅显示寄存器映射

Guru**** 2479035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229384/mct8317evm-cloud-gui-only-shows-register-map

器件型号:MCT8317EVM
主题中讨论的其他器件: MCT8317A

我已经能够使用 TI Cloud GUI 连接到 MCT8317EVM、但我没有将小工具转至"Start guided tuning"、"View Virtual Oscilloser"和"View All Tuning Settings"。

我在运行大苏尔11.6.8的 Mac 上使用 Google Chrome。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应补充一点、尽管 GUI 指示器变为绿色且 GUI 日志显示"DRVMCF_GUI-Q1 EVM Connected "、但似乎连寄存器映射小工具都不起作用。  每当我尝试刷新寄存器时、GUI 都会提示出错、并会重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    MCT8317A 目前处于预发布状态、 GUI 仍在开发中。 请预计几个月后在 dev.ti.com/gallery 上发布更新的 GUI。

    不过、当前 GUI 的寄存器映射页面应能够配置 MCT8317EVM。 您能否验证 MCT8317是否已正确上电(将电源连接到 VM 和 GND、并确保跳线 JP1 VIN_AVDD_SEL 已连接)。 测量 AVDD 和 DVDD、并确认它们处于标称3.3V 和1.5V 电平。

    此致、
    埃里克·C·