请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308 大家好、我的客户希望了解最短休息时间、请告知我。
数据表中似乎未说明这一点、客户体验到 在执行以下#4步骤读取数据时、写入数据将无效("0")。
#1打开电机驱动器
#2静态=高电平后800ms,将 RESET 引脚设置为低电平,然后通过 SPI 写入必要的数据
#3电机旋转一次后停止
#4 REST =高电平10毫秒后,将重置为低电平并读取数据,但写入的数据无效,="0"。
请告诉我。
此致、纽约