This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307EVM:电机不能正常旋转

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232527/drv8307evm-the-motor-does-not-rotate-properly

器件型号:DRV8307EVM

您好、我 使用无刷电机(它是标准悬浮滑板的轮子、具有单端霍尔传感器的三相、5V 电源、无反极性)测试了演示板 DRV8307EVM。 我发现当电机达到恒定速度时、"锁定"信号变低、电机不会流畅旋转、会冻结、然后再随着旋转重新启动。 我没有怀疑电机、因为我可以使用另一个板正确驱动它。 如果我持续改变 PWM 的转速、或者如果我对电机的旋转施加电阻、以防止电机达到恒定转速、那么问题就不会发生。   我已经尝试更改电机相位的连接、但最好的情况是电机 不断旋转、但噪声非常高。

问题可能是什么? 我尚未修改连接的演示板、因为该板仅根据我的应用将跳线移动到正确的位置。

谢谢