This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:DRV8962

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230370/drv8962-drv8962

器件型号:DRV8962

用于确认电机负载的 DRV8962逐周期限制的运行情况-当达到设置的电流限制时、将固定关断时间设置为17us。 我不是基于这个 ITRIP 来控制导通时间。 因此、在达到 ITRIP 电平时需要变频 PWM。 通过这种方法、可以将电流保持在 ITRIP 值以下。  

此外,是以下所述的值,即发生关断时的过流水平。 过流关断是如何发生的?  是 通过检查  电流电平是否 在关断时间结束时高于 ITRIP 而触发过流关断、还是在电流电平达到 IOCP 16A (DDV 封装)且延迟为 tOCP 2.2uS 时触发过流关断   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

    感谢您的提问。 我们将尽快作出答复。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

    请咨询下面的视频解释循环:时间4:50

    https://www.youtube.com/watch?v=ngG4Q7r4U_c

    如果您有任何问题、请告诉我。

    是的、对于 DDV、如果 OCP 持续时间长于 tOCP、则 OCP 发生在16A 时。

     有关更多信息、请查看数据表中的第7.10.4节"过流保护(OCP)"。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay。 我在研究这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay,

    -对于 DRV8962的固定关断时间电流调节、我们可以使用集成电流检测电流、而无需任何外部电流检测电阻器?  

    -当我们在并行模式下运行 DRv8962时,由于电流在两个并联 半桥之间平均分配,当达到 ITRIP 电平时,将进入关闭模式。  在关闭模式下、只会打开并联 H 桥的底部 FET。  在电流调节期间不会出现这样的情况:其中一个并联半桥进入关断模式,而另一个保持高电平(高侧 FET 导通),我是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

    感谢您的提问。  

    我们的目标是在下周早些时候提供回应。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    星期一29是美国的国定假日。 请期待我们在周二晚些时候给您回复。

    此致

    信也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

    - DRV8962集成了电流检测功能。 您可以调节 Ipropi 电阻来设置不同的跳闸电平。

    -如果你有 Ipropi 的连接在一起,如下所示,那么不可能只有一个会触发在 itrip 上,但这仍然是可能的。 如果由于某些外部原因或附近信号的耦合、并且只有一个输出触发 Itrip、则只有该输出将进行电流调节。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay