This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:未选择 PH/EN 控制模式

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233787/drv8876-ph-en-control-mode-is-not-selected

器件型号:DRV8876

大家好!

我在以下 PH/EN 控制模式配置中独立使用 drv8876:

在下面的原理图中、我将向您展示我的设计:

在 PH/EN 模式下、DRV8876应从"上电"开始工作。
我使用 PH/EN ,因为我只有来自另一个设备的 PWM 信号 。

*我将 PMODE=GND 连接(选择 PH/EN 模式)。
* I tied nSleep =高电平 (Out1和 Out2已启用)

问题:

问题是、 如果我将 nSleep 绑定到+5V、DRB8876的输出(OUT1和 OUT2)不会正常工作。
我认为这是因为 nSleep 在选择 PMODE 信号时需要一个低脉冲?
因此、我将 R1/C19组合设置 为 nSleep、以便在上电后生成低脉冲至 nSleep。 将其放置仅用于测试目的。

当我没有随后更改 nSleep 引脚状态的可能时、是否有其他方法可以从上电选择 PH/EN 模式?


提前感谢您

Wolf