请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10970 你好
当我们查看 TIDUBH6文件时、似乎使用了3个单输出霍尔传感器。 但是、6个正信号和负信号是驱动器 IC 的输入。 这是什么原因呢? 这是怎么一回事?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
当我们查看 TIDUBH6文件时、似乎使用了3个单输出霍尔传感器。 但是、6个正信号和负信号是驱动器 IC 的输入。 这是什么原因呢? 这是怎么一回事?


您好、Enes:
TIDUBH6 指的是 TIDA-00919 、我们有霍尔 IC、但连接器不属于此类 IC。 这些连接器是 DRV10970EVM 的一部分。
如果霍尔是数字传感器、我们会将所有三相的 HP 连接到 IC、HN 被拉至 VINT/2。 如果霍尔是模拟霍尔、我们会将霍尔的全部6个信号连接到 IC。
此致、
Vishnu