This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:您可以将此封装用于锁存继电器还是我需要使用 DRV8210DSGR

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229172/drv8210-can-you-use-this-package-for-latched-relay-or-do-i-need-to-use-drv8210dsgr

器件型号:DRV8210

您好、E2E 专家!

你好。

您是否可以使用此封装?

用于单线圈闭锁继电器的 DRV8210DRLR 或者我是否需要使用 DRV8210DSGR? 数据表仅展示了后者的示例。  

我之所以提出这个问题、是因为在目前使用  DRV8210DRLR 的设置中、 当继电器切换状态时、我会得到复位。  是否需要将 TVS 添加到 DRL 封装?

请告诉我、是否有适用于 DRL 封装的单线圈锁存继电器的任何权变措施。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否提供了设计原理图?  

    除了封装尺寸较小的 DRL 外、两种封装之间的主要区别是 DRL 仅附带 PWM 控制接口。 DSG 支持3种接口模式(PWM、相位/使能和独立半桥控制)。  

    Unknown 说:
    我之所以提出这个问题、是因为在我当前使用  DRV8210DRLR 的设置中、 当继电器切换状态时、我将复位。  是否需要将 TVS 添加到 DRL 封装?

    "复位"是什么意思? 是否禁用了输出? 除了控制接口外、两个封装之间不应有任何功能差异。 您是否测试了 DSG 封装?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    你好。

    我认为我的问题是继电器线圈出现尖峰。  随附图。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 IC 复位时测量了输出电流或电压? 这些数据将帮助我们了解导致故障的原因。 可能是由过流导致的、如您所述。  

    原理图看起来没有问题。 我唯一的建议是在 VM 上添加至少一个10uF 的电容器。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    你好。

    仅当继电器改变状态时 CPU 复位、这让我认为是继电器上的瞬态尖峰。 我最初使用的8871驱动器没有任何问题、但我无法从5伏驱动电路、因此移至8210。 在我所在的位置没有示波器、也没有能够检测尖峰的能力。 从万用表的角度来看、ps 上的电压看起来稳定为5V、继电器通电后、电压看起来也稳定为4.8V。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是电压/电流尖峰、则当电流高于 OCP 阈值时可能会触发 OCP (过流保护)。 检查这是否是根本原因的一种方法是、它要为您的负载和 DRV 输出串联增加一些电阻以降低电阻。 或者、DRV 输出和负载之间的 RC 滤波器可以减缓电压瞬变。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特