This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:DRV8462EVM:GUI 版本

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223787/drv8462evm-drv8462evm-gui-version

器件型号:DRV8462EVM

大家好、

我们使用 MD041E1、但无法将0.1.0 GUI 软件连接到 EVM。

我们想使用1.0.0 GUI 来试用以及在哪里下载1.0.0 GUI 软件?

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.0.1是最新版本、可供下载、也可使用云选项。  向下滚动此页面。

    https://www.ti.com/tool/DRV8462EVM

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.0.1是我们使用的版本。 有两个问题: 1. 使用静音模式后、不能禁用静音模式以返回普通模式、而处于禁用静音模式下的电机则会关闭;  2.电机转速从静音模式切换到普通衰减模式后,电机转速不能加速,通常超过300转/分就会卡滞。 直接使用正常衰减模式就不会出现这个问题。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此设备的专家不在办公室。  我会让他检查操作、正如您在他返回时所描述的那样。  为期2周。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    希望一切都对你好。

    我想重新循环执行此操作、您是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们要等到下周才能了解一下。  我可以在下周左右更新。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了第二个问题的原因。 原因是电流 I SET 过低。 将电流设置为电机的额定电流时、电机可以运行。 但现在有两个新问题:

    1、在其他工作条件不变的前提下,电机在静音模式下的转矩和从静音模式切换到智能波纹控制模式后的转矩,远小于直接使用智能波纹控制模式下的转矩。 这是否正常?

    2.当电机从静音模式切换到智能波纹控制模式时、当速度在1200rpm、1300rpm 加速减速时、电机有异常声音、并且电机的相电流波形有明显的失真、很容易卡滞。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 请期待我们在下周回复。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhipeng:

    很抱歉上一篇文章的响应延迟。

    1.如果在静音模式下电流幅度更改为较低的满量程值、则意味着在此模式下进行的调整不正确。 在静默模式下观察电流波形会修改 KP 和 KI 的值。 首先、KP 使其递增1、直到微步进波形看起来是平滑的正弦波。 然后、如果需要、通过递增 KI 来进行微调。 当调优参数正确时、静音模式和智能调优纹波控制模式下的满量程电流幅度将相同。  

    2.我们建议在启用静音模式之前以1/256电阻自动模式启用自动微步进。

    如果有进一步的问题、请告诉我们。

    此致、Murugavel