This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8804:VCLAMP 引脚

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233254/drv8804-vclamp-pin

器件型号:DRV8804

大家好!

我有一个关于 DRV8804的问题。
我可以打开 VCLAMP 引脚吗?

此致、
石渡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、那么当 FET 关断时将没有再循环路径。  您为什么要这样做?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的答复。
    我了解

    我会与客户确认、我可以分享客户想要的原理图。

    我还有一个问题。
    在输出端的 OUT 端子和 VM 之间连接一个钳位二极管是否可以?


    此致、
    石渡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这基本上会绕过内部二极管、但仍然提供再循环路径。  只要输出节点上的电压不超过绝对最大值规格、就没有问题。

    此致、

    Ryan