This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:增益如何改变输出电压?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233536/drv2700-how-the-gain-will-change-the-output-voltage

器件型号:DRV2700

大家好!

我对 DRV2700有疑问、如果将 Vboost 设置为75V 且增益设置为40.7db、如何计算电压输出。 那么、如果 我更改增益、输出电压会如何? 增益将如何改变输出电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆罕默德 增益设置定义为 X dB = 20log ([pk-pk output]/[pk input])。 您可以通过数据表第11页底部的陈述确认这一点:28.8dB = 20log (50/1.8)。 对于40.7dB 的增益、您可以在1.8pk 输入下获得200Vpp。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。 感谢您的答复。 这会有很大帮助。 我是否可以知道 Vboost 和 Vin 与增益之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    升压电压和输入电压/增益没有直接关系。 请参阅下面的方框图

    PVDD 电压(升压转换器的电压)需要足以产生由增益和输入电压确定的输出电压、但这是它们唯一的关系。  

    此致、
    Jeff McPherson