This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:是否可以驱动一个双极空气三相步进电机?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232612/drv8462-is-it-possible-to-drive-a-bipolair-3-phase-stepper-motor

器件型号:DRV8462
主题中讨论的其他器件: DRV8962

大家好!  

我想知道是否可以使用"DRV8462"驱动器驱动三相双极空气步进电机。  
在查看两种全 H 桥配置时、我会说:是的、这是可行的。 3相只需要3个半桥。
但我不知道 利用"DRV8462"的数字内核是否可以实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    感谢您发布此问题。 DRV8462具有集成分度器、可驱动两相双极步进电机。 它不适用于三相步进电机。 不过、您可以考虑 DRV8962、它是一款具有类似电压和电流规格的四路 H 桥驱动器。 您可以使用外部控制器生成的合适驱动模式来控制半桥。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *表示四路半桥而非 H 桥(排印错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    如果您还有其他问题、敬请告知。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:  

    感谢您的回答。  
    我在步进驱动器分类中搜索一个步进电机驱动器。  

    但当我理解你的正确,它是不必要只看在步进驱动器分类?  
    只要可以单独驱动每个半桥、您还可以查看其他类别?  


    目前、我没有任何关于  DRV8962 驱动器的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    是的。 特别是如果您在寻找通用驱动器、例如多个半桥或两个全桥驱动器、我们通常构建这些驱动器 、用于支持有刷直流电机或使用外部分度器的步进电机。 通常、专门构建的步进驱动器将具有板载分度器、并通常接受 STEP 和 DIR 输入来驱动步进电机。

    很高兴您找到了所需的答案。 请在结束时关闭此主题。谢谢。

    此致、Murugavel