This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718功能

Guru**** 2558640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1234033/drv8718-q1-drv8718-function

器件型号:DRV8718-Q1

迪亚尔斯、

客户将 使用带 域控制器的 DRV8718。现在他们想知道以下问题、请帮助检查。

1.这款芯片驱动器可以控制8个半桥(4个 H 桥)、也可以用作高边沿驱动器。 H 桥控制和高边沿预驱动的功能可以同时实现吗? (如果可以、您能否提供相应的应用案例?)

2. IN1到 IN4控制脚是否仅对应于 HB1到 HB4通道?例如 IN1到 HB2?

3. IN1~IN4控制引脚和 SPI 控制之间是否存在优先级关系?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、请查看我的评论如下。

    1) 1)该芯片驱动器可以控制8个半桥(4个 H 桥)、也可以用作高边沿驱动器。 H 桥控制和高边沿预驱动的功能可以同时实现吗?  (如果可以、您能否提供相应的应用案例?)

    DRV871x-Q1可通过断开 HB 未使用的 GHx 驱动器来控制单个 HS 负载。 只要将一些负载连接到正确的负载(例如、如果使用2个通道来驱动全桥、则部分负载作为 HB 连接、部分负载仅作为 HS/LS 连接、就不会出现问题。 数据表的第8.3.3节中提供了更多详细信息、图8-5显示了此用例的示例。

    2) IN1到 IN4控制脚是否仅对应于 HB1到 HB4通道?例如 IN1到 HB2?

    我们的 PWM 映射允许我们通过 PWM 多路复用器和 SPI 寄存器设置的组合为8个通道提供4个输入。 每个输入 INx 可映射到多个 HbX、更多详细信息请参阅第8.3.3.1.1节和表8-4/8-5。

    3) 3) IN1~IN4控制引脚和 SPI 控制之间是否存在优先级关系?

    请参阅问题2、INx PWM 输入和 SPI 寄存器协同工作、以将任何 INx 映射到任何 HbX