This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:接口

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233594/drv8662-interface

器件型号:DRV8662

大家好、

客户想知道 DRV8662芯片上的输出控制外部器件接口位于何处?

此致、

Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我不确定我是否理解这个问题。 客户希望使用输出接口实现什么? DRV8662无法控制其他器件。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户发现此产品似乎无法使用相同的陶瓷芯片作为信号输出和信号输入。  信号输入和输出需要不同的设备。

    此致、

    Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    客户希望获取 DRV8662的输出来驱动负载、然后使用该负载来驱动同一 DRV8662的输入?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户需要控制输出时,一个力被施加到 Piezoceramic 片,同时发送信号返回到 Piezoceramic 片,使它振动。

    此致、

    Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我了解。 我们的驱动器的工作方式基本上类似于放大器、因此该部件控制电感振动、但它无法控制机械刺激信号中压电元件的电气输出。

    此致、
    Jeff McPherson