This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:示例代码

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1234919/boost-drv8711-example-code

器件型号:BOOST-DRV8711

您好!

你好。

我有一个模块"BOST-DRV8711"、并且我已经将步进电机连接到该模块、然后通过 SPI 连接 Arduino uno 板。
 
我已经使用通过模块上的 STEP 引脚提供 STEP 信号的程序对 UNO 板进行编程 、但无法运行步进电机。
 
您能否提供任何示例代码、用于通过 SPI 与控制器一起运行此模块?
 
我对模块的初始化部分感到困惑、尤其是关于模块的睡眠和复位引脚。 可以帮帮我吗?
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我们没有 Arduino 板的任何参考代码。 唯一的参考代码是 BOOST-DRV8711 launchpad 随附的代码、您可以 在此处找到该代码

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    你好。 您能告诉我在初始化过程中以及整个程序中如何处理睡眠和复位引脚吗、因为数据表未提供太多有关这些引脚的信息吗? 非常感谢。

    此致、
    雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

     在 VM 提供给 DRV 之前或之后、nSLEEP 需要为逻辑高电平。 当拉至逻辑高电平时、RESET 引脚将复位内部逻辑和输出。 因此、RESET 引脚应断开或连接到 GND、以确保 DRV 处于有效运行状态。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特